Other Parts Discussed in Thread: TFP410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TFP410 团队成员,您好!
我的客户想知道TFP410中DVDD的当前消耗量。
他们在3.3V输出摆动和1.8V输出摆动箱中检查TFP410的DVDD,TVDD和PVDD的电流。 (客户在3.3V回转时将VREF电压更改为DVDD ,或 在1.8V回转时将0.9V)客户得到如下结果。
DVDD电流消耗
16mA,3.3V摆动
1.8V摆动时为35mA
TVDD和PVDD器件未被输出摆动级别更改。
此结果是否是TFP410的正确行为? 客户担心他们错误地将原理图与TFP410相关。
记下客户状况
总线宽度:24位
锁存模式:单边
时钟模式:单端
时钟边缘:故障边缘
参考电压:3.3V或0.9V
非常感谢您的帮助。
此致,
Akihisa Tamazaki