This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211-Q1:连接b/w D1x和D2x

Guru**** 2588085 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597608/tusb211-q1-connection-b-w-d1x-and-d2x

部件号:TUSB211-Q1
主题中讨论的其他部件: TUSB211

您好,

我希望您在下面对此进行确认。

*根据TUSB211-Q1的数据表,有以下说明。

"D1P必须短接到D2P"和"D1N必须短接到D2N"

但是,如果用户没有缩短D1P和D2P,D1N和D2N,将会出现哪种问题?

我 想其中一个问题是当USB数据流可用时,如果TUSB211进入断电状态(这意味着启用了RSTN或断开了Vcc连接),USB数据流也将不可用。

如果D1P和D2P,D1N和D2N短路,在上述情况下,TUSB211功能未启用,但USB数据流 仍可用。

我的理解是否正确?

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    D1P必须与D2P短路 , D1M必须与D2M短路,以确保TUSB211的正确功能(USB数据流的可用性和信号调节)与启用状态无关。

    此致

    Cevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cevin San,

    感谢您的回复。
    如果用户不使用高速模式,是否应满足此要求(对D1P和D2P,D1N和D2N短路)?
    根据您的回复,缺少数据线的目的似乎是为了信号完整性。 因此,如果用户使用全速或低速,则可能不符合此要求。

    此致,
    町田
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Machida-san,

    无论高速/全速/低速,都必须始终满足此要求,因为TUSB211内部没有连接引脚。 请参阅数据表第12页,了解设备下方传送DP和DM跟踪的建议着陆模式。

    此致
    Cevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cevin San,

    感谢您的回复。

    我明白了。

    巴西,

    町田