请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB211-Q1 主题中讨论的其他部件: TUSB211
您好,
我希望您在下面对此进行确认。
*根据TUSB211-Q1的数据表,有以下说明。
"D1P必须短接到D2P"和"D1N必须短接到D2N"
但是,如果用户没有缩短D1P和D2P,D1N和D2N,将会出现哪种问题?
我 想其中一个问题是当USB数据流可用时,如果TUSB211进入断电状态(这意味着启用了RSTN或断开了Vcc连接),USB数据流也将不可用。
如果D1P和D2P,D1N和D2N短路,在上述情况下,TUSB211功能未启用,但USB数据流 仍可用。
我的理解是否正确?
此致,
町田