This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS880:使用上拉电阻器导致的输入热量,正在寻找替代上拉解决方案

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596434/sn65hvs880-input-thermal-caused-by-using-a-pull-up-resistor-looking-for-alternative-pull-up-solution

部件号:SN65HVS880

您好~

我们的一位客户对SN65HVS880的工业控制板感兴趣。

 

在使用24V电平输入时,默认输入状态应为HIGH STATUS (默认上拉),因此SN65HVS880输入在24V高电平偏压下使用4.7K内部上拉。

 

但上拉电阻器在输入变低时具有高热,我认为它是由于高功率耗散。(24^2/4.7K=122mW)

 

为了降低偏置电流,建议将上拉电阻值提高到10kohm (然后,估计通道电流将为2.4mA,功率将减少大约一半),但他们的购买者通道电流规格通常为5mA,因此不能降低(4.7K上拉电流产生约5.1mA偏置电流)。

 

您是否有任何想法在没有上拉电阻器电路的情况下使SN65HVS880处于默认高状态? 如果他们没有散热问题,我们可以有更多机会在客户现场应用SN65HVS880。

 

让我提出你的想法。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该“通道电流规格”是说数字输入*must *源5 mA,还是说外部设备可吸入高达5 mA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jin-Suk:

    在示意图中,您将显示rlim = 24.9Kohms。 当IP0引脚为逻辑高电平时,这转换为IP0内部吸入电流为1.25V * 72/24.9Kohms = 3.6144mA。


    假设"默认输入高"要求不存在:
    I (IP0)=+3.6144mA,当螺钉上的电压为24V时。
    I (IP0)=+0mA,当螺钉上的电压为0V时。


    回到"默认输入高电压"的情况,IP0通过4.7Kohm上拉电阻器上拉至24V:
    当螺钉上的电压为0V时,粗略地说,


    V (IP0)= 24V *(1.2kOhm)/(1.2Kohms + 4.7KOms)= 4.88V。 但实际上,V (IP0)将低于4.88V,因为来自24V电压源的部分电流将流入IP0引脚,而其余电流将流入螺杆。



    基于上述分析,我有两个问题需要您的帮助才能理解。

    1.当您提到此客户的购买者具有"5mA典型通道电流规格"时,是在螺钉处指定的5mA还是在IP0引脚处指定的5mA? 当前的方向是什么? 是从外部传感器流向螺钉的电流为5mA,还是从该板流向外部传感器的电流为5mA?

    2.您还提到"IP0的默认状态应为高"。 您如何定义"默认"状态? 当螺杆流动且未连接到任何外部传感器时,是默认状态吗?



    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,王。 以下是我对你的问题的回答。

    1.当您提到此客户的购买者具有"5mA典型通道电流规格"时,是在螺钉处指定的5mA还是在IP0引脚处指定的5mA? ->螺丝,当前方向是什么? 是从外部传感器流向螺钉的电流为5mA,还是从该板流向外部传感器的电流为5mA? 稍后是正确的。


    2.您还提到"IP0的默认状态应为高"。 您如何定义"默认"状态? 当螺杆流动且未连接到任何外部传感器时,是默认状态吗?
    ->是,默认值表示无连接。(浮动)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,~ Ladisch。5mA输出是正确的,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jin-Suk:

    感谢您澄清我们的问题。 为了将其转换为电路要求,这位客户正在寻找的是智能非理想的5mA电流源,而这种电流源对避免热量的缺乏意义不大。 更具体地说,客户希望:

    1.输入螺钉浮动时
    IP0的拉电压足够高(只要逻辑高,不必达到24V)。 流入IP0的电流为3.6mA。 因为IP0内部电路是一个5mA电流吸入器。

    2.螺杆不浮动时
    2.1。输入电压高
    3.6mA电流将作为电流接收器流入IP0。
    2.2。输入电压低
    5.0mA电流将从螺杆流出作为电流源。

    如果上述所有情况都正确,则具有24V上拉电阻的单电阻型电流源无法满足您的需求。 我将通过电子邮件回复您,并介绍我们的新设备,该设备可以轻松处理您的案例。