Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65HVS880 您好~
我们的一位客户对SN65HVS880的工业控制板感兴趣。
在使用24V电平输入时,默认输入状态应为HIGH STATUS (默认上拉),因此SN65HVS880输入在24V高电平偏压下使用4.7K内部上拉。
但上拉电阻器在输入变低时具有高热,我认为它是由于高功率耗散。(24^2/4.7K=122mW)
为了降低偏置电流,建议将上拉电阻值提高到10kohm (然后,估计通道电流将为2.4mA,功率将减少大约一半),但他们的购买者通道电流规格通常为5mA,因此不能降低(4.7K上拉电流产生约5.1mA偏置电流)。
您是否有任何想法在没有上拉电阻器电路的情况下使SN65HVS880处于默认高状态? 如果他们没有散热问题,我们可以有更多机会在客户现场应用SN65HVS880。
让我提出你的想法。
谢谢。