This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:使用25MHz晶体时出现问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/594021/tusb9261-issue-when-using-25mhz-crystal

部件号:TUSB9261

尊敬的专家:

我的客户使用25MHz Crystal for TUSB9261时遇到了问题。

有些设备为NG,而另一些设备则正常。

这与下面列出的URL相关。

https://e2e.ti.com/support/interface/digital_interface/f/130/p/50.5963万/1834913#1834913</s>183.4913万 183.4913万

因此,他希望了解更多详细信息,因为客户的产品已在最终客户处使用过,他必须向客户报告。

请您提供建议吗?

(1)如果设备现在正常,将来是否正常?

(2)故障率3/500是恒定的? 是否意外发生? 是否可以按年龄从OK (确定)更改为NG (NG)?

(3)如果CLK频率为40MHz,设备规格是否有保证?

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果设备良好,则将来应该很好,当然使用40MHz冷冻机可以确保避免此问题。

    此致,
    Roberto。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto

    感谢您的回复。

    我会将您的答案发送给客户。

    如果他还有其他问题,我会跟你谈谈。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto

    我已将您的答案发送给客户。
    他还有其他问题。

    请问您有什么建议?

    其他问题---

    (1)您提到目前使用25MHz的未来没有问题。
    请告诉我为什么?
    请提供一些证据。

    (2)错误原因是设备的个别问题吗?

    错误率为3/500是否为单个问题的速率?

    (3)长期晶体变化是否可能出现问题?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    1)问题仅出现在某些设备中,并非完全存在
    2)是的,这是一个单独的问题,故障设备不会一直出现故障,至少需要30次电源循环。
    3)使用40MHz晶体时不会出现问题。

    此致,
    Roberto