Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB9261 尊敬的专家:
我的客户使用25MHz Crystal for TUSB9261时遇到了问题。
有些设备为NG,而另一些设备则正常。
这与下面列出的URL相关。
因此,他希望了解更多详细信息,因为客户的产品已在最终客户处使用过,他必须向客户报告。
请您提供建议吗?
(1)如果设备现在正常,将来是否正常?
(2)故障率3/500是恒定的? 是否意外发生? 是否可以按年龄从OK (确定)更改为NG (NG)?
(3)如果CLK频率为40MHz,设备规格是否有保证?
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致,
信一