This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105:接收数据的问题

Guru**** 2619815 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595094/tlk105-issue-of-receiving-data

部件号:TLK105

您好,

我的TLK105设计为仅接收数据。 我发现有时在通电后MAC接口不输出数据。 我通过 示波器检查,  100Mbs PMD接口上有信号,但MAC接口上没有信号。

当我用这个板来传输数据的时候,通讯总是很好的。

我没有配置寄存器,因此TLK105处于默认模式。 我已检查硬件配置,未发现问题。

是否可以建议找到并解决此问题的步骤? 或者,我可以尝试哪个注册表?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王迪您好,

    您能否提供TLK105中所有寄存器的转储以便我可以看到可能发生的情况? 请在数据表中发布所有寄存器。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!
    目前,我的配置只能读取一位,因此完成所有寄存器需要大量工作。 我读了一些注册表。 我发现17小时的时间总是确认它是RMII,没有OVF或UNF,所以模式很好。
    我检查了01h位2,当通电期间出现问题时,此位始终显示链路未建立。 当我发现这一点时,我通过复位引脚重置芯片。 有时,在建立链路之前,可能需要多次重置。 建立后,接收数据的问题得到了解决。
    我需要找出没有建立联系的根本原因。 您能否建议这种情况的常见原因是什么? 我可以先读或写一个登记簿来检查原因吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王迪您好,

    存在多种可能的链接问题源:
    1.链接伙伴传输问题
    -验证连接的链路伙伴是否正在传输自动协商链路功能
    链接伙伴是否处于自动协商模式?
    链接合作伙伴是否能够自动MDI-x?
    自动协商关闭时不支持自动MDI-X,因此也可能存在MDI/MDI-X问题。
    2.电缆长度和质量
    -极短的电缆和极长的电缆有时会对某些链接伙伴造成问题
    3. 50MHz参考时钟的时钟质量
    -验证50 MHz是否在所需的+/-50 ppm规格范围内
    4. MDI信号质量

    我们没有专门的TLK105调试文档,但可以应用DP8.3867万故障排除文档中概述的步骤。
    www.ti.com/.../snla246a.pdf

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Rob。
    我换了另一个时钟源,但没有改进。 所以我不会把重点放在时钟上。
    链接伙伴设备为KSZ8721。 它具有自动协商。 我将尝试在TLK105和KSZ8721上关闭自动协商,并在两者上设置100Mbs全双工。 我将检查此配置下的问题是否已清除。
    我发现当我将终端电阻从49.9欧姆更改为25欧姆时,问题没有发生。 这是否意味着要找出根本原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王迪您好,

    这是一个非常有趣的现象,减少终端电阻改变了行为。 这确实表明您的PCB上的信号完整性,通过磁性或电缆存在问题。

    请参阅电缆接口的TLK1xx设计指南: www.ti.com/.../slva531a.pdf

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    我在0x0010中找到了一些东西。 第4位始终显示 自动协商已完成。 但是,在接收数据问题中,位14始终处于闪烁状态。 它看起来Auto-MDIX算法有效,但未完成。 在正常操作中,位14在0处停止,这意味着Auto-MDIX已完成。

    我认为Auto-MDIX接近根本原因。 以下是系统方框图,使用2件TLK105和2件KSZ8721。 我要禁用Auto-MDIX。 我是否应该在两侧禁用它们(TLK105和KSZ8721)?

    我还想禁用自动协商并设置强制模式。 我是否应该在两侧都这样做?

    谢谢。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王迪

    您不必在两侧禁用自动MDIX。 如果自动协商仍在工作。

    如果您要禁用自动协商并强制链接速度和双工设置,则应在两侧禁用并设置自动MDIX。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!
    我想知道TLK105的启动顺序。 我想知道绑带,自动协商,自动MDIX和其他初始化步骤的顺序。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Di Wang,

    在通电和晶体稳定之后,PHY对带子采样,然后开始发送链路脉冲。 如果链接伙伴已连接,则它将继续完成自动协商和自动MDIX解析,前提是两者均已启用。

    如果禁用Auto-MDIX和Auto-Negotiation,是否仍没有链接? 如上所述,Rob必须在TLK105和KSZ8721上禁用它。 您是否尝试在MDIX中将一个PHY设置为MDI和链接伙伴? 我假设您使用的电缆是正常的直通5类电缆。

    此致,
    Aniruddha