请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLK105 您好,
我的TLK105设计为仅接收数据。 我发现有时在通电后MAC接口不输出数据。 我通过 示波器检查, 100Mbs PMD接口上有信号,但MAC接口上没有信号。
当我用这个板来传输数据的时候,通讯总是很好的。
我没有配置寄存器,因此TLK105处于默认模式。 我已检查硬件配置,未发现问题。
是否可以建议找到并解决此问题的步骤? 或者,我可以尝试哪个注册表?
谢谢。