请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万 大家好,
在禁用电池耗尽模式下,buspower _z针脚应连接到哪个针脚?
根据数据表,我们可以通过将RPD_G1和RPD_G2连接到GND来禁用电池耗尽模式。 我了解TPS6.5982万不会在这种情况下将RD暴露在C型源中,也不会链接到链路。 因此,我认为无论它连接到哪个针脚,它都无关紧要...
我想再次确认我的理解是否正确。
没有
此致,
Takashi Onawa