This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:在禁用无电电池模式下的BUSPOWER_Z连接

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/598001/tps65982-buspower_z-connection-under-disabling-dead-battery-mode

部件号:TPS6.5982万

大家好,

在禁用电池耗尽模式下,buspower _z针脚应连接到哪个针脚?

根据数据表,我们可以通过将RPD_G1和RPD_G2连接到GND来禁用电池耗尽模式。 我了解TPS6.5982万不会在这种情况下将RD暴露在C型源中,也不会链接到链路。 因此,我认为无论它连接到哪个针脚,它都无关紧要...

我想再次确认我的理解是否正确。

 没有  

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onawa-san,

    如果我理解正确,您想完全禁用无电的电池操作?
    如果正确,您需要将BUSPOWERZ连接到3.3V。 这将使TPS6.5982万从不由VBUS供电。 在此用例中,RPD引脚可以连接到GND。

    谢谢!
    Eric