请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IR 我的客户询问以下问题:
我们有一个原型,我们正在评估DP8.3867万IR以太网PHY。 我没有评估模块。 PWB布局已完成,我正在执行后期布局模拟。 我无法找到支持设备上SGZMII Rx和Tx端口的IBIS模拟模型。 您确实有用于DP8.3867万IR的IBIS模型,但您的模型不支持所述端口。 请提供某种类型的型号,以便我可以模拟此千兆位以太网接口。
我们能否帮助客户解决此问题? 我们是否有任何型号(IBIS)支持设备上的SGZMII Rx和Tx端口?
感谢您对此问题的帮助!
Richard Elmquist