This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:SGZMII建模问题

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596569/dp83867ir-sgzmii-modeling-questions

部件号:DP8.3867万IR

我的客户询问以下问题:

我们有一个原型,我们正在评估DP8.3867万IR以太网PHY。 我没有评估模块。 PWB布局已完成,我正在执行后期布局模拟。 我无法找到支持设备上SGZMII Rx和Tx端口的IBIS模拟模型。 您确实有用于DP8.3867万IR的IBIS模型,但您的模型不支持所述端口。 请提供某种类型的型号,以便我可以模拟此千兆位以太网接口

我们能否帮助客户解决此问题? 我们是否有任何型号(IBIS)支持设备上的SGZMII Rx和Tx端口?

感谢您对此问题的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Richard:

    宜必思模式目前正在研究之中,不久将可在网上查阅。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha,

    感谢您的快速响应!

    我将让我的客户监控网络的可用性。

    再次感谢。

    Richard Elmquist