This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:建立稳定的BCC

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597968/ds90ub964-q1-established-a-stable-bcc

部件号:DS90UB964-Q1

您好,

I buit a OV2775+953-->964 system for a SVS applicaton, when camera module is connected to 964 RX0 port, sensor ID can be detected, but when sensor settram on , id s机 会被侦测到。

如果我移动连接到RX1端口的移动设备,则无法检测到传感器ID。

当传感器流打开时,会有大电流,因此我在964侧提供了独立的Power5~12v,但ID检测仍没有改进。

我想BCC通信不太好,但我不知道如何建立稳定的BCC,能否提供一些建议

BTW,

964和960之间的主要区别是什么?

我有一个964主板 ,可以使用913

如果与953一起使用,是否需要修改硬件? 只需更改964和953初始化设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.将UB953连接到UB964时,应根据日/秒选择正确的模式

    2. UB960支持高达12.8Gbps的数据速率,并具有更强的可靠性设计。

    顺便说一下,您是否可以共享您的联系人窗口(电话或电子邮件)? 谢谢。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    感谢您的回复!

    我猜原因可能是964 POC设计电感器不正确,传感器输出电流比饱和电流稍大。

    您是否知道如何通过POC设计来选择这些关键偏差?

    我的办公室号码:021-6175.9556万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用TI的EVM,则不是POC设计。
    对于UB953和UB913A,如果与UB964连接,则POC设计类似。 一个可能的原因是,在您的UB953摄像头模块中,传感器的功耗是多少?
    关于POC设计,请仅跟进TI的EVM参考设计。

    此致,
    Steven