您好,
I buit a OV2775+953-->964 system for a SVS applicaton, when camera module is connected to 964 RX0 port, sensor ID can be detected, but when sensor settram on , id s机 会被侦测到。
如果我移动连接到RX1端口的移动设备,则无法检测到传感器ID。
当传感器流打开时,会有大电流,因此我在964侧提供了独立的Power5~12v,但ID检测仍没有改进。
我想BCC通信不太好,但我不知道如何建立稳定的BCC,能否提供一些建议
BTW,
964和960之间的主要区别是什么?
我有一个964主板 ,可以使用913
如果与953一起使用,是否需要修改硬件? 只需更改964和953初始化设置?