This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546-Q1:支持USB高速通信和1.5A充电电流,请帮助。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2546-Q1, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597140/tps2546-q1-support-for-the-usb-high-speed-communication-and-1-5a-charging-current-pls-help

部件号:TPS2546-Q1
主题: TPS2546中讨论的其他部件

鹿  

我有一个关于TPS2546-Q1的问题,请帮助,谢谢。

我已经阅读了数据表,我看到它支持从USB HID唤醒,但我不确定它是否支持主机和从属设备(如ipad iphone)之间的USB高速通信。

如果它在CDP模式下运行,它是否支持480Mbps通信?另外,我需要一个USB IC支持480Mbps USB通信,充电时使用1.5A以上的电流。您有什么建议吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kitty:

    1. TPS2546不支持从高速设备唤醒。仅支持低速和全速。

    2.在CDP模式下,是的,它支持480Mbps的通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢