请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2546-Q1 主题: TPS2546中讨论的其他部件
鹿
我有一个关于TPS2546-Q1的问题,请帮助,谢谢。
我已经阅读了数据表,我看到它支持从USB HID唤醒,但我不确定它是否支持主机和从属设备(如ipad iphone)之间的USB高速通信。
如果它在CDP模式下运行,它是否支持480Mbps通信?另外,我需要一个USB IC支持480Mbps USB通信,充电时使用1.5A以上的电流。您有什么建议吗?
谢谢你