This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:初始化顺序

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597441/sn65dsi84-initialization-sequence

部件号:SN65DSI84

您好,

我们的客户使用SN65DSI84,有疑问。

初始化CSR寄存器时是否可以在DSI输入上启动视频流?

简单地说,客户是否可以更改init seq4和init seq5的顺序?

当然,我们知道SN65DSI84在设置soft_reset位之前不会输出LVDS信号。

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naoki,

    设备数据表中有一条注释,说明了建议的内容。

    "如果DSI视频流在设备配置之前启动,则可能会设置某些错误状态位。 建议在按照建议的初始化顺序部分中的初始化顺序正确配置设备后开始流式传输"

    SN65DSI84可以正常工作,但如果不遵循提供的顺序,我们无法保证其功能正常。

    此致,
    Joel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    感谢您的回复。
    我了解它导致出现的原因,可能会设置一些错误状态位。
    如果客户未清除错误状态位,SN65DSI84是否可以正常工作?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Naoki,

    系统软件可以读取错误报告寄存器以帮助进行系统调试。   DSI84可以正常工作,但是可能会发生意外行为。

    此致