Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65DSI84 您好,
我们的客户使用SN65DSI84,有疑问。
初始化CSR寄存器时是否可以在DSI输入上启动视频流?
简单地说,客户是否可以更改init seq4和init seq5的顺序?
当然,我们知道SN65DSI84在设置soft_reset位之前不会输出LVDS信号。
此致,
Naoki Aoyama