This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0232万:REFCLK的时钟设备选择

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/597817/tlk10232-clock-device-selection-for-refclk

部件号:TLK1.0232万
主题中讨论的其他部件:TLK1.0002万CDCM6208

大家好,

REFCLK的TR/TF要求看起来非常严格,定义为10 90 % 范围,而不是20 80 % (最近,几乎供应商将20 80 % 用于此规格)。 所以我的客户很难找到一个。

1.如果此TR/TF规范不能满足要求,预计会出现哪种问题?
2.您不能重新定义10 80 % TR/TF规范中的20 90 % TR/TF规范吗?

此致,

Takashi Onawa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takashi:

    REFCLK的Trise/Fall (降速/降速)为10 % 至90 % ,80 % 的值用于传输器特性。

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    您是否有关于可满足REFCLK TR/TF要求的推荐振荡器的任何信息?

    >REFCLK的Trise/Fall (降速/降速)为10 % 至90 % ,80 % 的值用于传输器特性。
    在定义为20 80 % 的变送器根杆菌的REFCLK引脚点,我们应该如何估计10 90 % tr/TF?

    此致,
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takashi-San,

    我们建议使用时钟合成器IC以及晶体或晶体振荡器,为REFCLK输入提供低抖动差分时钟信号。 示例包括CDCM6208或SVA的LMK系列设备之一。 以下是一个应用说明,它介绍了CDCM6208与TLK1.0002万的组合性能:
    www.ti.com/.../scaa122.pdf

    此致,
    路易斯