请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLK1.0232万 主题中讨论的其他部件:TLK1.0002万, CDCM6208
大家好,
REFCLK的TR/TF要求看起来非常严格,定义为10 90 % 范围,而不是20 80 % (最近,几乎供应商将20 80 % 用于此规格)。 所以我的客户很难找到一个。
1.如果此TR/TF规范不能满足要求,预计会出现哪种问题?
2.您不能重新定义10 80 % TR/TF规范中的20 90 % TR/TF规范吗?
此致,
Takashi Onawa