请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:LMH0303 主题中讨论的其他部件: LMH0387, SD3GDAEVK, LMH0344
在LMH0303数据表中,显示SDI差分输入的中心抽头端接。 这是否真的有必要呢? 两条差分线路之间的简单100R电阻器是否也能正常工作(并且更易于在PCB上进行布局)。 我的应用程序涉及从距离不超过3或4英寸的Xilinx FPGA GTX收发器输出驱动这些输入,因此应提供良好的信号质量。
谢谢!
罗杰。