请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TINA-TI, LMC555工具/软件:TINA-TI或Spice模型
您好,
我需要更换20世纪30年代不再生产的旧变阻器。 它含有石棉,因此无法运输和维修。
我想如果我能制造一个可变工作周期方波发生器,它会产生与变阻器相同的效果。 然后,我通过 运算放大器和SCR运行该输出,它将控制250 V dc 300 Amp电路。
TI是否使用通过选择电容器和 通过可变电阻器从0 % 到100 % 的占空比设置变量来设置频率来制造方波发生器?
谢谢。
此致,
Del Ventricella