This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:需要可变占空比方波发生器

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/596546/tina-spice-variable-duty-cycle-square-wave-generator-needed

主题中讨论的其他部件:TINA-TILMC555

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,

我需要更换20世纪30年代不再生产的旧变阻器。  它含有石棉,因此无法运输和维修。  

我想如果我能制造一个可变工作周期方波发生器,它会产生与变阻器相同的效果。  然后,我通过 运算放大器和SCR运行该输出,它将控制250 V dc 300 Amp电路。  

TI是否使用通过选择电容器和 通过可变电阻器从0 % 到100 % 的占空比设置变量来设置频率来制造方波发生器?

谢谢。

此致,

Del Ventricella