This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1211:TUSB1211参考原理图

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595068/tusb1211-tusb1211-the-reference-schematic

部件号:TUSB1211

大家好,

客户希望使用TUSB1211进行设计。 他希望 实施USB ACA,以便插入麦克风,同时为摄像头充电

时间。 他还使用OTG功能。 您会为我提供参考原理图吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    TUSB1211在ID线路上具有ACA检测和控制。 TUSB1211还支持OTG。 ID,DP和DM用于确定插入USB连接器的设备类型。 ACA允许仅通过单个OTG端口将USB充电器和附件同时连接到便携式USB设备(TUSB1211)。

    您可以参考数据表的应用图或随附的示意图。

    此致,

    Gerardo

    e2e.ti.com/.../tusb1211_5F00_ulpi_5F00_2014_2D00_05_2D00_15.pdf</s>2014

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerardo,

    感谢您的回复。

    现在客户告诉我TUSB1211可能不符合他的要求。  TUSB1211 似乎是ULPI至USB PHY转换器。

    但客户希望实现类似附加的目标。 您是否会推荐合适的设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerardo,

    您会帮我解决这个问题吗? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    是的,TUSB1211是一个USB PHY,带有ULPI接口,支持附件充电器适配器(ACA)检测。 在您的图中,TUSB1211将是OTG设备,客户必须实施其余电路。

    此致,
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerardo,

    对于客户的图表,TUSB1211是否适合? 如果TUSB1211适用,如何为其应用设计电路? 我们是否有

    参考原理图? 您会详细解释吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerardo,

    您有任何更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    是的,TUSB1211适用于此应用。 很遗憾,我们目前没有任何其他图表可供您分享。

    此致,

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerardo,

    好的。 谢谢你。