请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB1211
大家好,
客户希望使用TUSB1211进行设计。 他希望 实施USB ACA,以便插入麦克风,同时为摄像头充电
时间。 他还使用OTG功能。 您会为我提供参考原理图吗?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:TUSB1211
大家好,
客户希望使用TUSB1211进行设计。 他希望 实施USB ACA,以便插入麦克风,同时为摄像头充电
时间。 他还使用OTG功能。 您会为我提供参考原理图吗?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)
您好Mickey:
TUSB1211在ID线路上具有ACA检测和控制。 TUSB1211还支持OTG。 ID,DP和DM用于确定插入USB连接器的设备类型。 ACA允许仅通过单个OTG端口将USB充电器和附件同时连接到便携式USB设备(TUSB1211)。
您可以参考数据表的应用图或随附的示意图。
此致,
Gerardo
e2e.ti.com/.../tusb1211_5F00_ulpi_5F00_2014_2D00_05_2D00_15.pdf</s>2014