请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TCA9803 亲爱的,不管你是谁!
我的计划是使用两个TCA9803的系列连接。 请参见下面的附图。
接口 C位于MCU (总线主控)和一个TCA9803的B侧之间。 MCU和TCA9803 随附相同的VCC +3V3。 对应于
10.2 2缓冲,无电平转换,但电路结构相反。
在这种情况下,我相信即使MCU处于"错误"一侧,我也可以控制来自MCU的启用信号。
是否正确理解?
然后,接口 B位于两个TCA9803之间的1 m 电缆上。
最后,我的传感器位于接口A
接口 A需要 一个高度控制的3.35V+- 0.05
主PCB上的电压容差和电线上的压降将导致两 种不同的电压水平。
因此,我考虑选择TCA9803。
TCA9803是否是此案例的最佳解决方案?
完整的解决方案是调整后的10.2 4系列设备用例
总线主控位于右侧。 来自右侧TCA9803的启用信号连接至总线主控。 右侧总线主控VCCA和VCCB连接到相同的电源3V3 +- 10 %。
左TCA 9803连接传感器。 传感器具有内部上拉功能,因此无法使用数据表中定义的设置。
我认为方向不重要。
我的方法有哪些缺点?