This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:系统序列中的主位置

Guru**** 2532850 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595791/tca9803-master-position-in-system-sequence

部件号:TCA9803

亲爱的,不管你是谁!

我的计划是使用两个TCA9803的系列连接。 请参见下面的附图。

接口 C位于MCU (总线主控)和一个TCA9803的B侧之间。 MCU和TCA9803  随附相同的VCC +3V3。 对应于

10.2 2缓冲,无电平转换,但电路结构相反。

在这种情况下,我相信即使MCU处于"错误"一侧,我也可以控制来自MCU的启用信号。

是否正确理解?

然后,接口 B位于两个TCA9803之间的1 m 电缆上。

最后,我的传感器位于接口A

接口 A需要 一个高度控制的3.35V+- 0.05

主PCB上的电压容差和电线上的压降将导致两 种不同的电压水平。

因此,我考虑选择TCA9803。

TCA9803是否是此案例的最佳解决方案?

完整的解决方案是调整后的10.2 4系列设备用例

总线主控位于右侧。 来自右侧TCA9803的启用信号连接至总线主控。 右侧总线主控VCCA和VCCB连接到相同的电源3V3 +- 10 %。

左TCA 9803连接传感器。  传感器具有内部上拉功能,因此无法使用数据表中定义的设置。

我认为方向不重要。

我的方法有哪些缺点?

此致安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anders:

    有趣的应用程序! 您应该可以使用MCU来控制使能线路-在这种情况下,没有真正的"错误"侧,因为VCCA和VCCB共享相同的电压。 也可以将"A"和"B"两侧连接在一起。 初看,我看不出来有什么理由担心。 我会继续仔细思考,看看我们是否有任何忽略的细节,并在明天与您联系。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders,

    只是想确认这种计划方法没有问题。 如果您有进一步的问题,或者您希望我们在您的示意图发布后查看,请随时联系我们。

    最大