请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB940-Q1 大家好,
请告诉我以下一个问题。
问题:生成帧开始数据包时,DS90UB940会引用哪些类型的参数
在CSI-2输出上。
它是指输入流中的HS和DE,还是编辑中的视频格式信息?
我想知道DS90UB940在CSI-2输出中接收非标准视频数据时的行为
VESA格式,例如1280x740,而不是1280x720。
感谢您的及时反馈。
Mita