This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:MIPI CSI接口

Guru**** 2464120 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/595034/ds90ub940-q1-mipi-csi-interface

部件号:DS90UB940-Q1

大家好,

请告诉我以下一个问题。

问题:生成帧开始数据包时,DS90UB940会引用哪些类型的参数
在CSI-2输出上。
它是指输入流中的HS和DE,还是编辑中的视频格式信息?

我想知道DS90UB940在CSI-2输出中接收非标准视频数据时的行为
VESA格式,例如1280x740,而不是1280x720。

感谢您的及时反馈。

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已收到您的疑问,我们正在进行调查,我们应该很快就会得到解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。

    我很期待很快得到答案。

    Mita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CSI-2成帧基于输入流中的VS脉冲。 请参阅数据表中的第8.4 .3-4节。

    8.3 4输入显示正时
    DS90UB940-Q1内置了−μ m的支持,可检测从FPD链路III提取的传入视频格式
    数据流,并自动生成相应的CSI-2输出计时参数。 输入视频格式
    根据CEA−861D规格,从逐行显示分辨率中进行检测。 视频数据
    速率和帧速率通过测量内部VS和DE信号来确定。

    此致,
    Liam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Liam-san,

    感谢您的回答。

    Mita