This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:TDR,C型放大器上的MDI终端;D型1000BASE-T以太网对

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091302/dp83867e-tdr-mdi-termination-on-c-d-1000base-t-ethernet-pairs

部件号:DP8.3867万E

尊敬的TI支持人员:

在我们使用DP8.3867万E的TDR功能开发电缆诊断软件的过程中,我们在测试C和D以太网对(1000BASE-T附加对)时遇到了问题。

当两个DP8.3867万E的铜介质端通过1000BASE-T (4对)电缆连接时,问题表现为线对CD报告为"开路电缆",即线对上有反射,就像线缆打开而未端接的情况一样。 线对AB被终止(无反射)。

我们有另一个第三方PHY能够执行TDR。 当DP8.3867万E用作链路对等方时,第三方PHY也会将C和D对报告为“已打开”。

从观察中可以看到,关于DP8.3867万E的集成式MDI终端的问题增加了:

DP8.3867万E何时在特定对上激活MDI端接?如何配置DP8.3867万E以作为TDR的正确链接伙伴(保持静音,但在所有对上激活MDI端接)?

我们的观察(请确认或拒绝)  

1)当BMCR寄存器关闭DP8.3867万E电源时,所有线对上的MDI终端都将断开。

2)当DP8.3867万E处于自动协商阶段时,MDI终端在A对和B对上处于活动状态(用于自动协商),我们可以对DP8.3867万E使用TDR。 C和D对在此阶段仍处于未端接状态。

3)当DP8.3867万E处于活动1000BASE-T模式(以太网链路已建立)时,无法进行TDR。

4)当在CFG4寄存器中将PORT_MIRROR_EN设置为1时,C和D对将被终止,A和B对将被取消终止(当DP8.3867万E处于自动协商阶段且没有主动链伙伴时)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cyril:

    感谢您与我们联系。

    请在下面找到我的评论。

    1)当BMCR寄存器关闭DP8.3867万E电源时,所有线对上的MDI终端都将断开。
    [Gokul]:是的。 即使在断言针脚重置时也会发生同样的情况。

    2)当DP8.3867万E处于自动协商阶段时,MDI终端在A对和B对上处于活动状态(用于自动协商),我们可以对DP8.3867万E使用TDR。 C和D对在此阶段仍处于未端接状态。
    [Gokul]:是的,您的评估是正确的。

    3)当DP8.3867万E处于活动1000BASE-T模式(以太网链路已建立)时,无法进行TDR。
    [Gokul]:是的。 当我们在DUT上启用TDR时,链路将断开,并且链路伙伴再次进入AutoNeg模式。

    4)当在CFG4寄存器中将PORT_MIRROR_EN设置为1时,C和D对将被终止,A和B对将被取消终止(当DP8.3867万E处于自动协商阶段且没有主动链伙伴时)。
    [Gokul]:是的。

    我有一个问题,就是为什么要启用MDI终止并禁用所有信道上的传输。 我们不能只禁用链接伙伴(或将链接伙伴置于重置模式)并进行TDR测试吗? 然后,结果将指示所有通道均已打开,其中表示打开的长度等于总电缆长度。

    请分享您对上述解决方案的想法。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:

    感谢您的回答。

    遗憾的是,建议的解决方案(类型为DP8.3867万E的链接合作伙伴正在关机或重置)在我们的应用程序中非常不方便。 请让我解释一下原因:

    1.首先,请假设所有测试均通过软件方式自动执行,并且设备所在的现场没有人在场。

    2.您不知道电缆的长度是多少。

    3.如果TDR结果为无反射或极少反射(SNLA253如何使用DP8.3822万的TDR功能,第2.2 章节3链接伙伴向下),您可以确定电缆是否正常。 相反,如果有反射,则可能由以下原因引起:
     A)电缆在中间的某个位置中断。
     b)连接器中的触点卷曲不良或被遗忘。
     c)接头松动或被弄掉。
     D) DP8.3867万E关机或重置。
     
    4.当您需要将类型为DP8.3867万E的链接伙伴重置以执行TDR时,您必须与该伙伴进行有效的以太网通信(通常情况下,您没有与设备的任何其他连接,而不是以太网) 并编写一些复杂的软件,以便在测试过程中同步链路的两端(如果链路发生故障,则可能无法同步)。

    所有这些点都会导致测试的执行和评估非常复杂,并且是根据猜测进行的。 有时您会意识到无法区分电缆和连接器是否正常。


    相反,以太网PHY在开机时永久终止所有MDI对,实际上非常容易用作TDR的链接伙伴。 执行TDR的PHY只能:

    a.通过将BMCR寄存器设置为0x0140来断开链路。 这会自动使链接伙伴在1秒后最多保持安静。 您不需要与伙伴进行任何其他沟通。

    B.一秒钟后执行TDR。 实际上,如果链接伙伴仍然完全安静(首选)或已传输自动协商脉冲,这并不重要。 通过尝试和失败,我们推断出,由于自动协商脉冲非常稀疏,它们不会干扰TDR,影响结果。

    c.如果没有反射,您可以确定电缆和连接器是否正常。 实际上,DP8.3867万E甚至可以作为TDR的链接伙伴,但只能在A对和B对上(如果我们找不到启用C和D MDI终端的方法)。

    --

    祝你一切顺利,

    Cyril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cyril:

    感谢您的详细解释。 我现在可以了解我所想到的解决方案的系统级问题。

    让我与团队讨论此事,并在下周二(4月12日)之前回复您。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cyril:

    我建议先在信道A,B上运行TDR,然后启用镜像模式,DUT和链接伙伴,然后再次运行TDR。
    但我知道问题在于将DUT上的寄存器和链接伙伴写入到一起的事件同步。

    我能想到的所有解决方案都包括对DUT和LP进行编程。在这方面,我们面临着相同的问题。
    我想不出任何其他解决方法,因为设备DP8.3867万E没有默认在所有信道上启用终端的模式。

    所有信道及其终端都在1000Base-T模式下启用,但一旦在DUT上启动了TDR,LP将返回到自动协商,并且在信道C,D上关闭终端

    在运行TDR测试时,您是否可以同步DUT和LP上的事件和程序寄存器?

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:

    同时,我们发现将DP8.3867万E配置为链接伙伴的最简单方法似乎是禁用自动协商并将速度设置为1000 Mbps。 在此设置中,所有MDI对(A,B,C和D)都将终止。 遗憾的是,由于1000BASE-T必须进行自动协商,因此LP无法与设置建立链接,因此我们无法永久设置此模式。

    如果我们能够同步LP和DUT上的事件,解决方案将是:

     1.将LP的BMCR设置为0x0140,
     2.从DUT执行TDR,
     3.恢复LP的BMCR (通常为0x1140)。

    我们能够将任何软件合并到LP和DUT中。 但LP和DUT仅通过以太网连接,我们需要运行TDR电缆测试,尤其是当LP与DUT的以太网连接断开时。 因此,事件同步几乎是不可能的(我们还没有想到任何疯狂的想法)。 我们只能在以下情况下执行同步:例如,LP和DUT之间有多个冗余以太网链路,其中至少有一个可以正常工作。

    --
    Cyril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cyril:

    我同意你的分析。 即使如此,我对事件同步的想法也是一样的。

    我想不出任何同步事件的解决方案。 如果我能想到什么,我会告诉你。

    --
    此致,
    Gokul。