尊敬的TI支持人员:
在我们使用DP8.3867万E的TDR功能开发电缆诊断软件的过程中,我们在测试C和D以太网对(1000BASE-T附加对)时遇到了问题。
当两个DP8.3867万E的铜介质端通过1000BASE-T (4对)电缆连接时,问题表现为线对C和D报告为"开路电缆",即线对上有反射,就像线缆打开而未端接的情况一样。 线对A和B被终止(无反射)。
我们有另一个第三方PHY能够执行TDR。 当DP8.3867万E用作链路对等方时,第三方PHY也会将C和D对报告为“已打开”。
从观察中可以看到,关于DP8.3867万E的集成式MDI终端的问题增加了:
DP8.3867万E何时在特定对上激活MDI端接?如何配置DP8.3867万E以作为TDR的正确链接伙伴(保持静音,但在所有对上激活MDI端接)?
我们的观察(请确认或拒绝)
1)当BMCR寄存器关闭DP8.3867万E电源时,所有线对上的MDI终端都将断开。
2)当DP8.3867万E处于自动协商阶段时,MDI终端在A对和B对上处于活动状态(用于自动协商),我们可以对DP8.3867万E使用TDR。 C和D对在此阶段仍处于未端接状态。
3)当DP8.3867万E处于活动1000BASE-T模式(以太网链路已建立)时,无法进行TDR。
4)当在CFG4寄存器中将PORT_MIRROR_EN设置为1时,C和D对将被终止,A和B对将被取消终止(当DP8.3867万E处于自动协商阶段且没有主动链伙伴时)。
谢谢你。