This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:PCI至PCI桥接器从PC设备管理器中消失

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091227/xio2001-pci-to-pci-bridge-disappears-from-pc-device-manager

部件号:XIO2001

大家好,

一位日本客户要求我发布此主题。

问题如下。

XIO2001用于Dell OPtiplex7080,

使用PCI总线时,扩展板消失。

※设备管理器中的PCI到PCI桥已消失。

有没有办法解决这个问题?

我检查了scpz008b pdf

"XIO2001 PCI Express至PCI总线转换桥芯片勘误表"

我对本文档中的4※有一些疑问。

※在芯片组和XIO2001上启用ASPM L0s时TLP传输可能会停止。

XIO2001 停止后,PC上的设备管理器是否会消失?

 正如变通办法所提到的,

在芯片组和XIO2001上禁用ASPM L0s或同时禁用ASPM L0s将防止问题发生。

这是否意味着ASPM应在BIOS中设置为禁用?

如果还有其他需要改变的地方,请告诉我。

谢谢。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    是正确的BIOS有一个ASPM L0s选项。 应禁用此功能以防止链路单向断电。 否则,设备将在PC设备管理器中消失。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser:

    感谢您的回复。

    Dell OPtiplex7080中提供了以下设置。

    ·Auto (自动)(默认值)-设备与PCI Express集线器之间的握手,以确定设备支持的最佳ASPM模式。

    ・已禁用- APM电源管理始终关闭。

    ・仅L1 - APM电源管理设置为使用L1。

    即使设置L1也能避免XIO2001的消失吗?
    即使ASPM设置为禁用且XIO2001消失,
    是否未在BIOS端为ASPM L0设置?

    感谢您的澄清。
    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    根据我在BIOS设置中看到的内容,我们有ASPM L0。 我认为这可能与BIOS相关,或者基于BIOS的实施方式。 您可以尝试DISABLED-APM或L1仅限APM。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser:

    谢谢你。

    我已阅读SCPS212J的文档:XIO2001 PCI Express至PCI总线转换桥
    如果080H的位1和2设置为00,
    这个问题能否解决?

    RW一切工具现已用于确认,
    当所附图像中用红色圈出的位置为40h时,
    我认为ASLPMC设置的标识为00 =活动状态PM已禁用(默认)。

    地址如下所示。
    www.dell.com/.../2500 1.
    如果080H行和42的00列更改为40,
    ASPM:我能想到已禁用的设置吗?

    作为从PC确认XIO2001设置的一种方法,
    以上是否有问题?
    如果是错的,如果你能告诉我其他方式,那就更好了。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    是的,如果默认值reg 0x80为0x42,并且更改为0x40可以禁用ASPM (即默认设置),则可以这样做。 通常,我们通过BIOS执行此操作,然后BIOS写入或更新reg 0x80配置。 我认为最好也与戴尔技术支持讨论此问题。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser:

    客户对您的回答很满意。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    我们正在关闭此案例。

    此致,Nasser