大家好,
一位日本客户要求我发布此主题。
问题如下。
↓
XIO2001用于Dell OPtiplex7080,
使用PCI总线时,扩展板消失。
※设备管理器中的PCI到PCI桥已消失。
有没有办法解决这个问题?
我检查了scpz008b pdf
"XIO2001 PCI Express至PCI总线转换桥芯片勘误表"
我对本文档中的4※有一些疑问。
※在芯片组和XIO2001上启用ASPM L0s时TLP传输可能会停止。
XIO2001 停止后,PC上的设备管理器是否会消失?
正如变通办法所提到的,
在芯片组和XIO2001上禁用ASPM L0s或同时禁用ASPM L0s将防止问题发生。
这是否意味着ASPM应在BIOS中设置为禁用?
如果还有其他需要改变的地方,请告诉我。
谢谢。
此致,