This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:PDM信号开关

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092785/ts3usb221a-switch-for-pdm-signal

部件号:TS3USB221A

尊敬的团队:  

我的客户考虑将TS3USB221A用于PDM信号开关。  

他们希望将一个数字麦克风输入(PDM)发送到两个设备(BT,UHF..)

是否可以使用TS3USB221A? 或者是否有其他选择? 请告诉我您的意见。  

使用TS3USB221A的原因已经是其系统的AVLed设备。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是PDM信号的高电压和低电压? 频率是多少?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian:  

    数字MIC部件名称是SPH0655LM4H。

    高电压最小为2.85V低电压在3.3V Vdd下最大为0.45V。  高电压最小值为1.35V低电压最大值为0.45V,低于1.8V Vdd。

    客户还没有决定哪种Vdd电压是3.3V还是1.8V。  

    最大频率为4.8MHz。 请参阅下表。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,应该可以。

    此致

    Brian