This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP114:CML SERDES中继器和附加信息的最佳IC

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401, DS80PCI800, DS80PCI402, DS25CP114, DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1090759/ds25cp114-best-ic-for-cml-serdes-repeater-additional-information

部件号:DS25CP114
线程中讨论的其他部件:DS125BR401DS80PCI800DS80PCI402DS64BR111

您好,

我正在考虑设计一个简单的SERDES中继器–它采用3.125 Gbps CML差分对(100欧姆差分阻抗),并缓冲/重复信号,以便我们可以驱动额外的传输线路长度。 我的需求与协议无关。

我发现以下部分似乎适用于 此需求-  

  • DS125BR401
  • DS80PCI402 / DS80PCI800
  • DS25CP114

 我相信还有其他人。 我的理想特质是-

 可配置的预/取消强调,适用于3.125 Gbps (即 –我需要了解其中一些具有可配置速率的IC的重点持续时间,这在某些数据表中并不明显)

  • 可配置RX均衡(具有禁用设置)
  • 接收器输入的高灵敏度–将在输入上使用< 200mVpp差分(从数据表中看不明显)
  • 最大设置时输出摆幅至少为1V

问题:

  • 我确定的三个部分中是否有任何一个适合此目的?
  • 您能否提供一些关于这些特性(特别是最小输入差动电压,预强调持续时间)的附加信息(我无法在数据表中找到这些信息)?
  • 我们是否还应考虑其他部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否可以提供一些关于这些特性(特别是最小输入差分电压[,预强调持续时间)的附加信息(我在数据表中找不到)?

    通常,我希望我们的PCIe和以太网驱动器 的最大差动输出摆幅至少为1 Vpp。  这些设备不执行数据恢复,因此,在许多这些设备上没有明确建议的最低差分输入电平。  只要您满足信号检测阈值(或手动启用信号检测),这些设备将传输它们在输入上接收的任何内容以及一些均衡和取消强调。

    我可以检查取消强调持续时间,但我没有任何相关的即时资源。

    我确定的三个部分中是否有任何一个适合此目的?

     DS25CP114不适用,因为最大VOD小于1 Vpp。  您提到的其他设备应根据您提到的标准适用。

    我们是否还需要考虑其它任何部分?

    您也可以考虑DS64BR111。

    谢谢!
    已绘制

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Drew:

    非常感谢您快速而全面的响应。  

    我对DS64BR111,DS125BR401和DS80PCI402的强调持续时间非常感兴趣,因为强调接近3.125 Gbps时的一段时间非常重要,所以我希望您能找到一些相关信息。  

    关于你的发言:

    "只要您满足信号检测阈值(或手动启用信号检测),这些设备就会传输它们在输入上接收到的任何内容以及一些均衡和取消强调。"

    当您说他们将传输"接收的任何内容加..."时,仅为了确认-这些设备将获得/缓冲至所选VOD和强调设置的有损信号,对吗?  

    此外,您说的是符合信号检测阈值(即 DS64BR111的160 mV)保证接收器在确定每个符号是'0'还是'1'时不会出错。  

    另外-信号检测与接收器输入处指定的"VTX"有何区别,例如对于DS64BR111? 在另一个线程上,最小值190mV被称为接收器的可接受Vdiff。

    谢谢!
    John

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我正在与另一位团队成员进行核实 ,以便了解有关取消强调的更多详细信息。  我现在可以就这种不强调的情况发表一些高级别的评论。

    • 由于这些驱动器没有任何CDR系统,因此它们不跟踪信号的数据速率。  因此,去重持续时间与这些设备中的数据速率无关。
    • 这些设备中的去重基于RC (与基于延迟的去重相反)
    如果404.0014万如果您说他们将传输"接收到的任何内容加上...",那么仅为确认-这些设备是否会获得有损/缓冲区的信号?  [/引述]

    是的,这是正确的,这些设备在输入信号上应用增益/均衡。  请注意,均衡不是宽带增益,而是将增益应用于输入信号中的高频内容。

    </s>404.0014万

    此外,您说的是符合信号检测阈值(即 DS64BR111的160 mV)保证接收器在确定每个符号是'0'还是'1'时不会出错。  

    另外-信号检测与接收器输入处指定的"VTX"有何区别,例如对于DS64BR111? 在另一个线程上,最小值190mV被称为接收器的可接受Vdiff。

    [/引述]

    信号检测阈值不是基于BER之类的任何指标。  此阈值只是使设备自动"打开"内部高速电路所需的电压水平。  您可能需要一个高于信号检测阈值的发射器VOD,以获得良好的BER。

    DS64BR111数据表的电气特性部分中指定的VTX公制是指向DS64BR111传输信号的任何设备的传输电压。  我相信上限和下限是受两个不同的限制所规限的。  我认为 最小值可能与信号检测阈值相关,而上限值可能受器件的绝对最大额定值的支配。  我看到另一个论坛帖子询问此指标(链接如下)。  如果可能,我建议遵循另一个帖子提供的指导,即传输VOD的范围为600-1000mVpp。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/91.0785万/ds64br111-repeater-configuration-and-datasheet-details?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ds64br111 % 20Vtx#

    谢谢!

    已绘制

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    只是想跟您跟进,让您知道,很遗憾,我无法找到任何包含有关我们讨论过的部分的详细信息的文档。

    谢谢!

    已绘制