This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:寄存器设置约2x2交叉点

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095706/ds250df230-register-setting-about-2x2-cross-point

部件号:DS250DF230

你好,团队。

我们的客户 希望使用2x2交叉点并了解寄存器的设置。

如何设置2x2交叉点?
它是交替注册通道A和通道B,还是同时注册,同时需要设置它?

此外,还包括前端口输入配置和前端口输出配置
是否需要同时进行?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这些详细信息可在该设备的编程指南中找到。  您可以通过以下链接请求访问此编程指南。  如果您在执行编程指南中的步骤时遇到困难,请告知我们。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=26.8257万&prod_no=DS250DF230-DESIGN&ref_url=asc_dc_dac

    谢谢!
    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    客户希望在假定首先设置2x2交叉点配置的情况下检查用户指南。

    设置前端口输入配置时,输出为输入通道A上的通道B

    设备配置设置表的步骤4至步骤7由通道A的寄存器设置
    对于步骤8至步骤15,切换到通道B并设置寄存器。 或第4步至第6步与通道A / B一起设置
    仅切换到通道A并设置步骤7寄存器。
    仅切换至通道B并设置步骤8至步骤15的寄存器。
    通道A / B同时设置步骤16寄存器。

    我们的客户想知道是交替设置通道A和通道B,还是同时设置寄存器(需要同时设置它们),或者在交叉点配置的情况下如何设置它们。

    此外,还包括前端口输入配置和前端口输出配置
    如果有必要同时进行,请告诉我。

    是否可以在设备配置设置表中显示如何具体设置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    即使在交叉点配置中,我也不会期望设置所有CHA然后设置所有CHB会导致任何设备问题。   如果有任何问题,我建议在执行配置步骤时禁用设备输出。  这可以通过几种方法来实现。

    1)在CDR重置中按住CHA和CHB,直到所有配置都正确为止。

    2)在配置设备通道时,暂时将输出设置为静音。  这可以通过设置0xA5=[111]和0x09[5]=1来完成。

    谢谢!
    已绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    又很抱歉。

    交叉点配置设置
    (1)输入RX0 (通道A)⇒输出TX1 (通道B)
    图中的绿色虚线路线
    (2)输入RX1 (通道B)⇒输出TX0 (通道A)
    图中的蓝色虚线路线

    我们的客户说

    (1),(2),信道寄存器A和B如何处理每条路由?

    例如,注册设置,关注点,要点。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于Input RX0 --> Output TX1 (绿色虚线路),CTLE和VGA设置由CHA寄存器控制。  DFE,CDR,VOD和DE设置由CHB寄存器控制。

    RX1 --> TX0的情况与此相反。

    谢谢!
    已绘制