你好,团队。
我们的客户 希望使用2x2交叉点并了解寄存器的设置。
如何设置2x2交叉点?
它是交替注册通道A和通道B,还是同时注册,同时需要设置它?
此外,还包括前端口输入配置和前端口输出配置
是否需要同时进行?
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,团队。
我们的客户 希望使用2x2交叉点并了解寄存器的设置。
如何设置2x2交叉点?
它是交替注册通道A和通道B,还是同时注册,同时需要设置它?
此外,还包括前端口输入配置和前端口输出配置
是否需要同时进行?
此致,
您好,
这些详细信息可在该设备的编程指南中找到。 您可以通过以下链接请求访问此编程指南。 如果您在执行编程指南中的步骤时遇到困难,请告知我们。
谢谢!
已绘制
感谢您的回复。
客户希望在假定首先设置2x2交叉点配置的情况下检查用户指南。
设置前端口输入配置时,输出为输入通道A上的通道B
设备配置设置表的步骤4至步骤7由通道A的寄存器设置
对于步骤8至步骤15,切换到通道B并设置寄存器。 或第4步至第6步与通道A / B一起设置
仅切换到通道A并设置步骤7寄存器。
仅切换至通道B并设置步骤8至步骤15的寄存器。
通道A / B同时设置步骤16寄存器。
我们的客户想知道是交替设置通道A和通道B,还是同时设置寄存器(需要同时设置它们),或者在交叉点配置的情况下如何设置它们。
此外,还包括前端口输入配置和前端口输出配置
如果有必要同时进行,请告诉我。