This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:0x4d错误位

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096705/ds90ub960-q1-0x4d-error-bit

部件号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他部件:Alp.
您好,TI

953摄像头连接到960解串器,首先图像输出正常,然后概率数据流断开连接。同时,发现960上0x4d寄存器的位[5]已启用。 其说明如下:

"

检测到双向控制信道CRC错误
此位表示在前进控制通道中检测到CRC错误。 如果设置了此位,控制信道操作中可能出现错误。 读取时清除此位。

"

为什么一开始是正常的,然后这个位会突然报告一个错误? 是什么导致此人犯错?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳阳

    如果在转发通道链路中检测到CRC错误,则960中的寄存器位0x4D[5]已设置。 这可能表示SER/DES之间的链路质量不好,传输到DES的数据受到影响。

    1. 是否可以多次尝试读取寄存器0x4D和寄存器0x4E,每次读取之间会有一些延迟?
      1. 读取时清除了几个错误寄存器位,我想知道960始终检测到哪些错误。
    2. 您是否能够通过连接的串行器获得稳定的锁?
      1. 如果寄存器0x4D中的LOG_STS位一致为1,并且在多个寄存器读取后LOG_STS_CHG位一致为0,则锁定是稳定的。
    3. 是否还可以运行ALP中的内置MAP工具来检查SER->DES之间的通道链路质量?
      1. 以下是地图工具用户指南的链接:
      2. https://www.ti.com/lit/ug/snlu243/snlu243.pdf?ts=1650986863701&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS90UB960-Q1 

    最佳,

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    锁稳定。

    0x4d bit[0]、bit[1]稳定,值为1.bit[4]为1,再次读取为0。

    刚才我发现0x4d有时是位[5]错误,有时是位[2]错误。位[2]错误是否也是由不稳定的链接连接引起的?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳阳

    1)读取960上的寄存器0x4D和0x4E时,您是否多次读取这些寄存器,并在每次读取之间添加一些秒的延迟?

    A)由于960上的寄存器0x4D和0x4E具有在每次读取后清除的位,因此您需要多次读取这些寄存器以识别一致的错误。

    2)您能否在960解串器上运行地图工具并将结果发布到此E2E论坛上,以便我们可以检查SER/DES之间的链接质量是否是问题?

    最佳,

    Justin Phan