主题中讨论的其他部件:Alp.
953摄像头连接到960解串器,首先图像输出正常,然后概率数据流断开连接。同时,发现960上0x4d寄存器的位[5]已启用。 其说明如下:
"
检测到双向控制信道CRC错误
此位表示在前进控制通道中检测到CRC错误。 如果设置了此位,控制信道操作中可能出现错误。 读取时清除此位。
"
为什么一开始是正常的,然后这个位会突然报告一个错误? 是什么导致此人犯错?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
953摄像头连接到960解串器,首先图像输出正常,然后概率数据流断开连接。同时,发现960上0x4d寄存器的位[5]已启用。 其说明如下:
"
检测到双向控制信道CRC错误
此位表示在前进控制通道中检测到CRC错误。 如果设置了此位,控制信道操作中可能出现错误。 读取时清除此位。
"
为什么一开始是正常的,然后这个位会突然报告一个错误? 是什么导致此人犯错?
谢谢。
您好,柳阳
如果在转发通道链路中检测到CRC错误,则960中的寄存器位0x4D[5]已设置。 这可能表示SER/DES之间的链路质量不好,传输到DES的数据受到影响。
最佳,
Justin Phan
你好,柳阳
1)读取960上的寄存器0x4D和0x4E时,您是否多次读取这些寄存器,并在每次读取之间添加一些秒的延迟?
A)由于960上的寄存器0x4D和0x4E具有在每次读取后清除的位,因此您需要多次读取这些寄存器以识别一致的错误。
2)您能否在960解串器上运行地图工具并将结果发布到此E2E论坛上,以便我们可以检查SER/DES之间的链接质量是否是问题?
最佳,
Justin Phan