Other Parts Discussed in Thread: TSER953
您好,
从TSER953数据表中,我 获得了最大832 Mbps的MIPI数据速率(每个CSI-2信道)。 如果我们 需要 将TSER953 CSI端口直接连接到MIPI图像传感器(如IMX296/7 ),则会出现问题,因为该传感器无法配置为低于~1120 MSPS (仅限单通道输出)。 这不是 所需端口带宽的问题,远远低于TSER953功能,我们只是讨论信道速率。 奇怪的是,相同的TSER953数据表显示该组件符合D-v PHY 1.2 标准,该标准 要求高达2.5 Gbps/通道。 您能否确认这832 Mbps是TSER953要考虑的一个真正限制因素? 如果是这种情况,您建议使用 TSER953处理快速传感器(最高1.5 Gbps/信道,单信道输出)的哪些策略?
非常感谢
Andrea