This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:MIPI车道数据速率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095008/tser953-mipi-lane-data-rate

部件号:TSER953

您好,  

从TSER953数据表中,我 获得了最大832 Mbps的MIPI数据速率(每个CSI-2信道)。   如果我们 需要 将TSER953 CSI端口直接连接到MIPI图像传感器(如IMX296/7   ),则会出现问题,因为该传感器无法配置为低于~1120 MSPS (仅限单通道输出)。 这不是 所需端口带宽的问题,远远低于TSER953功能,我们只是讨论信道速率。 奇怪的是,相同的TSER953数据表显示该组件符合D-v PHY 1.2 标准,该标准 要求高达2.5 Gbps/通道。 您能否确认这832 Mbps是TSER953要考虑的一个真正限制因素? 如果是这种情况,您建议使用 TSER953处理快速传感器(最高1.5 Gbps/信道,单信道输出)的哪些策略?  

非常感谢

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrea:

    正如您所提到的,并且要确认的是,TSER953支持每个CSI-2信道高达832 Mbps。 TSER953不支持高于数据表中的数据速率。

    符合D-PHY v 1.2 的要求,不要求设备支持最高2.5 Gbps/信道。 这只意味着该标准可支持最高2.5 Gbps/信道。  

    尽管如此 ,我们有一个路线图来支持串行器端高于800Mbps的速度。 请 密切关注 TI.com 上的新产品发布! :)

    谢谢!

    Lysny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lysny:

    感谢您的明确回答。 谈论预期的路线图:我们能否大致了解 一下与当前832 Mbps相比,串行器摄像机前端通道速率将提高多少? 以及何时进行升级?

    非常感谢

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrea:

    很遗憾,我不能公开或在未签署保密协议的情况下披露任何有关路线图时间表或新产品功能的其他信息。   

    我将通过电子邮件联系我们以继续对话!

    谢谢!

    Lysny