Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS280DF810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS280DF810 主题中讨论的其他部件:DS280MB810,
您好,TI团队:
我正在为一个包含许多DS280MB810驱动器的设计准备原理图。
在这样做的时候,我发现,如果我们需要Retimers提供的额外范围,我们可以为一些驱动器降低DS280DF810的再计时器,这可能是明智的。 它们与占地面积兼容,如果需要,数据表甚至会推荐这样的选项。 因此 ,我有几个问题和要求:
- DS280MB810 (复位器)和DS280DF810 (复位器)是否可以在同一SMBus上进行编程?
- 单个EEPROM是否可以在单个SMBus上支持MBs (转接驱动器)和DFS (转接器)的组合?
- 或者,MBs和DFS是否需要不同的EEPROM并位于单独的SMBus链上?
- 25MHz CAL_CLK是否可以从MB (转驱动器)开始并遍历MB和DF设备的组合?
- 您是否可以为我提供安全的帐户访问DS280DF810数据表和支持文档?
- 此外,您是否可以为DS280DF810和DS280MB810提供与3.0 版本兼容的SigCon架构师更新程序? 我已经有了DS280MB810的更新程序,但是SigCon Architect工具的版本3无法识别它(我在PC上安装了版本2,但是它不起作用,所以如果可能,我更喜欢使用版本3)。
此致,
标记