This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可以重新驱动器和重新计时器驻留在同一SMBus上

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096555/can-re-drivers-and-re-timers-reside-on-same-smbus

部件号:DS280DF810
主题中讨论的其他部件:DS280MB810

您好,TI团队:

我正在为一个包含许多DS280MB810驱动器的设计准备原理图。

在这样做的时候,我发现,如果我们需要Retimers提供的额外范围,我们可以为一些驱动器降低DS280DF810的再计时器,这可能是明智的。 它们与占地面积兼容,如果需要,数据表甚至会推荐这样的选项。 因此 ,我有几个问题和要求:

  • DS280MB810 (复位器)和DS280DF810 (复位器)是否可以在同一SMBus上进行编程?
  • 单个EEPROM是否可以在单个SMBus上支持MBs (转接驱动器)和DFS (转接器)的组合?
  • 或者,MBs和DFS是否需要不同的EEPROM并位于单独的SMBus链上?
  • 25MHz CAL_CLK是否可以从MB (转驱动器)开始并遍历MB和DF设备的组合?
  • 您是否可以为我提供安全的帐户访问DS280DF810数据表和支持文档?
  • 此外,您是否可以为DS280DF810和DS280MB810提供与3.0 版本兼容的SigCon架构师更新程序? 我已经有了DS280MB810的更新程序,但是SigCon Architect工具的版本3无法识别它(我在PC上安装了版本2,但是它不起作用,所以如果可能,我更喜欢使用版本3)。

此致,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下输入:

    • DS280MB810 (复位器)和DS280DF810 (复位器)是否可以在同一SMBus上进行编程?
      • 是的,只要共享I2C总线的设备具有唯一的从属地址
    • 单个EEPROM是否可以在单个SMBus上支持MBs (转接驱动器)和DFS (转接器)的组合?
      • 不需要。您需要使用不同的十六进制文件进行重新计时和重新驱动程序
    • 或者,MBs和DFS是否需要不同的EEPROM并位于单独的SMBus链上?
      • 正确  
    • 25MHz CAL_CLK是否可以从MB (转驱动器)开始并遍历MB和DF设备的组合?
      • 是的。从技术上讲,MB不使用时钟,但它将在CAL_CLK_OUT上输出CAL_CLK_In的缓冲副本
    • 您是否可以为我提供安全的帐户访问DS280DF810数据表和支持文档?
    • 此外,您是否可以为DS280DF810和DS280MB810提供与3.0 版本兼容的SigCon架构师更新程序? 我已经有了DS280MB810的更新程序,但是SigCon Architect工具的版本3无法识别它(我在PC上安装了版本2,但是它不起作用,所以如果可能,我更喜欢使用版本3)。
      • 我们没有可用于这两个部件号的版本3.0 配置文件。 您需要为他们使用版本2;它应该起作用。

    谢谢!

    Rodrigo Natal