This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:关于EN引脚级别的问题

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096364/pca9306-q1-question-about-level-of-en-pin

部件号:PCA9306-Q1

大家好,

我的客户使用 PCA9306-Q1作为I2C开关,而VREF1=VREF2=1.8V。 我对 EN引脚的电压选择有疑问。 为什么我们不能选择高逻辑来超过Vref2+Vth? 我的理解是,这将有助于减少内部FET的RDS (接通)。 在这种情况下(VREF1=VREF2=1.8V),VREF1和VREF2之间的电流不会过大。

VREF1和VREF2之间内部FET的作用是什么? 是否仅用于启动? sda1&sda2/SCL1&SCL2之间还有另外两个FET,对吗?

巴西,

唐英年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有晶体管的栅极连接在一起。

    在正常设置中,参考晶体管与200 kΩ 电阻器一起确保EN引脚处的电压高于VREF1的阈值电压。 这意味着晶体管仅在电压高于VREF1时关闭,这使得传输更快,因为栅极不必完全(断开)充电。

    在交换机配置中,VREF1和VREF2处的电压并不重要(它们不影响其他晶体管;您可以将它们用作第三通道)。 EN引脚直接确定所有晶体管的栅极电压。 较高的电压确实会使RDS (接通)降低一点。 指定的Vref2 + Vth限制可防止晶体管开关关闭以获得高电平信号,但这仅对电平转换是必要的。 因此,这种限制是没有理由的。 (在实践中,将EN连接到VCC通常是最简单的解决方案。)

    另请参阅 [FAQ] LSF译员如何工作?