This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:LMH1218无法输出12G-SDI 4K视频:

Guru**** 2503665 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1218EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081465/lmh1218-lmh1218-fail-to-output-12g-sdi-4k-video

部件号:LMH1218

LMH1218无法输出12G-SDI 4K视频:
Barco和Sony医用显示器均通过测试,两个显示器均无法显示SDI视频。
Barco显示屏提示“NO SIGNAL”(无信号),Sony显示屏提示“UNKNOWN”(未知)。
在极少数情况下,索尼显示屏会提示"3840x2160"(2160(正确的视频分辨率),并刷掉失真的视频图像帧,然后反复返回到"未知"。 但是在重新加载软件后,Sony显示返回到"未知"。
软件和硬件设计:
4K视频源是Xilinx Zynq ZU4的GT收发器,它传输11.88Gbps 12G-SDI视频帧。
视频格式:3840x2160 60FPS2160 60FPS YUV422 10位像素。
根据GT状态寄存器,视频传输将同步到4K视频标准计时,例如活动大小,同步宽度,前门廊,后门廊等。
同时,LMH1218工作正常,CDR保持锁定至11.88Gbps SMPTE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    我假设较低的数据速率是可以的,您主要在12G SDI上看到此问题。

    我将检查以确保LMH1218初始化已完成。

    其次,请确保LMH1218上的手动CTLE设置正确。

    另一项,请确保您正在关闭驱动LMH121.81万欧姆输入的设备上的去重功能。

    您可以使用LMH1218 GUI快速更改其中一些参数。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    遗憾的是,这一结果没有奏效。
    初始化完全按照snlu174b.pdf (CHAP 2初始化设置)在通电后的指示完成。
    在CDR锁定(根据锁定引脚)后,我反复检查寄存器0x02。  
    寄存器数据指示:
    1.设备已锁定:返回0x58
    2. SMPTE中的分频器为11.88Gbps:返回0x80
    CTLE设置没有任何更改。
    对于较低的数据速率,目前SW不适用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lmh1218是来自zu4 GTX,12Gbps的输入差分信号的100欧姆阻抗匹配,电路如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shaoping,

    基于reg 0x02 = 0x58,设备似乎确实已锁定。 请阅读HEO和Veo寄存器值并告知我们这两个参数。  

    您是否可以获得LMH1218EVM之一,以便使用此主板进行检查?

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有LMH1218EVM板。

    我不太理解HEO和Veo的含义。

    我的初始化配置:  

    注册   数据和掩码
    0xFF      0x04和0x07
    0x16      0x25和0xFF
    0x3e      0x00和0x80
    0x55      0x02和0x02
    0x6A      0x00和0xFF
    0x03      0x80和0xFF
    0x0A      0x0C和0x0C
    0x0A      0x00和0x0C

    0xFF      0x04和0x07
    0x31      0x01和0x03
    0x2F      0x00和0xC0
    0x0A      0x0C和0x0C
    0x0A      0x00和0x0C


    和运行时寄存器读数值:  

    1218 0x02锁定:0x58
    1218 0x02 VCO:0x80
    1218 0x27 HEO:0x31
    1218 0x28 Veo:0x40

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    给定Reg 0x02 = 0x 58,表示设备已锁定。 HEO和Veo值显示大约0.7UI水平和200mV垂直眼孔。 根据这些数字,我们应该运行无错误。 有关详细信息,请参阅LMH1218编程指南的4.2 12部分。

    请注意以下一些建议:

    1)。 在初始化过程中,您将使用值0x80作为reg 0x03。 您可能需要使用其他值,也可以尝试使用其他值。 此值设置CTLE增益。 更改此值将提高您的Veo值。

    2)。 请注意,您只能阅读reg 1218.0x02。 我不明白为什么你有VCO:0x80。

    3)。 如果CDR已锁定,我们应该集中精力处理75欧姆输出特性和介质。 这包括回程损耗,BNC连接器与您正在使用的摄像机之间使用的电缆类型长度。 最好有LMH1218EVM,或者您可以获得这些电路板,以便使用进行关联。

    此致,Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3)。 如果CDR已锁定,我们应该集中精力处理75欧姆输出特性和介质。 这包括回程损耗,BNC连接器与您正在使用的摄像机之间使用的电缆类型长度。 最好有LMH1218EVM,或者您可以获得这些电路板,以便使用进行关联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当1218被锁定为11.88 或1.001 Gbps,在什么情况下,1218 EOM会像关闭一样?
    寄存器值1218为:
    1218 0x02锁定:0x58
    1218 0x27 HEO:0x00
    1218 0x28 Veo:0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shaoping,

    寄存器0x02 = 0x58显示设备已锁定,但HEO/Veo值为0x00。 HEo/Veo值显示眼睛已闭合。 请多次读取寄存器0x02,因为我预期设备会解除锁定。  

    另外,请使用不同的CTLE设置,因为LMH1218使用手动CTLE设置。

    最后,您可以使用LMH1218EVM GUI来控制主板上的LMH1218器件,以确保寄存器设置正确。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据snlu174b VOD。15.1 out0 4.2 设置,寄存器0x80的内容表示出0峰到峰的电压。
    为什么reg 0x80的内容保持在0x0,而EOM值HEO == 0x36和Veo == 0x40
    这是否意味着out0不传输任何数据?

    另一个问题:
    Snlu174b 4.2 ................................................................12.
    Veo值保持在0x40且不变,垂直眼孔为64*VE=200mV 3.125
    峰间值为+/-400mV时,200mV是否表示1218输入数据质量不够好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shaoping,

    1)。 请注意,HEO和Veo代表PCB CTLE均衡设置后100欧姆输入处的眼孔,通过寄存器0x80 -在CDR.In Summer,reg 0x80设置与HEO/Veo值无关。

    2)。 200mV Veo和至少0.2UI HEO应导致无错误操作。

    此致,Nasser