LMH1218无法输出12G-SDI 4K视频:
Barco和Sony医用显示器均通过测试,两个显示器均无法显示SDI视频。
Barco显示屏提示“NO SIGNAL”(无信号),Sony显示屏提示“UNKNOWN”(未知)。
在极少数情况下,索尼显示屏会提示"3840x2160"(2160(正确的视频分辨率),并刷掉失真的视频图像帧,然后反复返回到"未知"。 但是在重新加载软件后,Sony显示返回到"未知"。
软件和硬件设计:
4K视频源是Xilinx Zynq ZU4的GT收发器,它传输11.88Gbps 12G-SDI视频帧。
视频格式:3840x2160 60FPS2160 60FPS YUV422 10位像素。
根据GT状态寄存器,视频传输将同步到4K视频标准计时,例如活动大小,同步宽度,前门廊,后门廊等。
同时,LMH1218工作正常,CDR保持锁定至11.88Gbps SMPTE。