Other Parts Discussed in Thread: ALP
主题中讨论的其他部件:Alp.
您好,
我正在913/954 FPD链路上运行MAP工具,看到所有EQ和SP位置都标记为已通过。 我假设情况不是这样,并且出现了问题,因为FPD链路电缆是~5 m ,我预计某些位置会出现故障。 我已附加信息页和地图选项卡,以查看是否有问题。
此致


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ALP
您好,
我正在913/954 FPD链路上运行MAP工具,看到所有EQ和SP位置都标记为已通过。 我假设情况不是这样,并且出现了问题,因为FPD链路电缆是~5 m ,我预计某些位置会出现故障。 我已附加信息页和地图选项卡,以查看是否有问题。
此致


你好,Hamzeh,
我认为Ref Clk是24MHz,与规格内嵌,您的意思是pclk是49MHz,这超出了规格吗?
如果是这种情况 ,当我读取寄存器设置时,我看到端口0的FPD3_Mode是RAW12 Mode/75MHz,为什么ALP显示49MHz的链接时钟。 如果有 任何帮助,我也附上了寄存器转储。
谢谢!