This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:地图工具可能出现问题,将所有位置标记为通过

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092697/ds90ub954-q1-map-tool-possible-issue-marking-all-positions-as-pass

部件号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他部件:Alp.

您好,

我正在913/954 FPD链路上运行MAP工具,看到所有EQ和SP位置都标记为已通过。 我假设情况不是这样,并且出现了问题,因为FPD链路电缆是~5 m ,我预计某些位置会出现故障。 我已附加信息页和地图选项卡,以查看是否有问题。

此致

Info TabMap Tab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mathieu,

    很抱歉,我看不到您的屏幕截图,您可以再次发布吗?

    您的PCLK是什么? 和二手模式?

    此外,您是否可以在10 m 到15 m 之间使用更长的电缆重复MAP测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    infotab

    希望你能看到这个

    我还将使用更长的电缆进行测试,如果有任何变化,请通知您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是地图工具屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mathieu,

    从ALP选项卡看, 就链路速率而言,913A/954线对的频率确实很低。 此外,使用的电缆仅为5 m 长型。 因此,获得无错误的地图结果并不是意外的。 这基本上意味着您的系统有很大的利润空间。

    此外,您还使用24MHz作为PCLK,低于我们的最低规格!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hamzeh,

    我认为Ref Clk是24MHz,与规格内嵌,您的意思是pclk是49MHz,这超出了规格吗?

    如果是这种情况 ,当我读取寄存器设置时,我看到端口0的FPD3_Mode是RAW12 Mode/75MHz,为什么ALP显示49MHz的链接时钟。 如果有 任何帮助,我也附上了寄存器转储。

    谢谢!


    e2e.ti.com/.../954dump.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Mathieu,

    噢,索雷,我看错了位置。 正确,PCLK为49 MHz,这一切正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hamzeh,我已经研究过地图工具,它建议在运行地图工具时禁用图像传感器。 这里的问题是我的图像传感器将PCLK输出到913。 因此,如果我禁用图像传感器,则PCLK会丢失。 是否有办法使913忽略来自图像传感器的数据,以便我仍可以运行地图工具?

    谢谢,Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mathieu,

    遗憾的是,SER无法忽略传入数据。 因此,建议在SER从不使用PCLK模式的外部振荡器模式获取CLK时使用MAP进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复Hamzeh,这是否意味着我无法使用当前设计运行地图工具? 我是否可以断开12条数据线的PCB修改并仍初始化图像传感器,以便像素时钟仍传输到913ser,但没有数据进入? 我是否还需要断开 FPD_VSYNC和 FPD_HSYNC? 谢谢,Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathieu,

    您可以尝试 断开数据线,如您所述,对PCB进行一些修改,并仍初始化图像传感器,以便为913A提供PCLK。 但我不知道这是否成功。 以前没有人测试过!

    否,您不需要Hsync和Vsync行。