This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1040:示意图回顾

Guru**** 2924610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1094764/sn65hvd1040-schematic-review

部件号:SN65HVD1040

你(们)好  

此示意图上是否有任何建议?

尤其是CANL和CANH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    总的来说,原理图看起来不错。 我有一些意见,以便稍微优化事情并纠正可能对分割终止的使用产生的误解。 如果对该反馈有任何疑问或疑虑,请告诉我。  

    • CAN总线(R323)上使用单端接,但也使用部分拆分端接(R321,R322)。  
      • 建议仅使用拆分端接。 CANH和CANL之间串联两个60欧姆电阻器,并在其中连接分体电容器和分体引脚。 在CMC的总线侧放置端接(R323的当前位置)。
      • 有关示意图示例,请参见DS图29。 有关布局示例,请参见图34。  
        • 示例中未显示CMC,但应将其置于收发器和终端之间。  
    • 建议在Vcc引脚附近添加100nF电容器以进行电源去耦。  
    • 确保CAN_RX_ISO线的电容具有足够低的电容,以便通过1k欧姆上拉进行漏极开路驱动。  
    • STB已连接至GND,低功率模式不可用-没有问题。  
    • 随附总线电容器,并对其进行适当的评估-确保放置在靠近板连接器的位置。
    • 包括TVS二极管-确保放置在靠近板连接器的位置。  

    此致,
    Eric Schott